Avec un nombre impressionnant de 105 000 heures de fonctionnement, un robot six axes Stäubli a plus que démontré ses performances dans une fromagerie. Après plus de 20 ans de service, un nouveau TX2-90 a pris le relais.
Dans l’usine Sodiaal d’Annecy, où la coopérative laitière française produit son célèbre fromage d’Entremont, un robot Stäubli RX90 a emballé du fromage pendant plus de 100 000 heures de fonctionnement. Après plus de 20 ans, il a été remplacé par un TX2-90. En supposant la même durée de vie, le nouveau robot sera toujours en service en 2045.
La ligne n°5 de l’usine d’Annecy de la coopérative laitière Sodiaal produit et conditionne 24 heures sur 24 des sacs de 300 grammes de fromage râpé Entremont. À la fin de la ligne, un robot Stäubli a été chargé de placer des sacs individuels dans des cartons, à raison de 45 sacs par minute, soit un total de 18 tonnes par jour. Cela signifie que chaque année, le robot manipule 14,4 millions de sacs de 300 grammes, pour un poids total de 4 320 tonnes. Après que le RX90 ait accompli cette tâche avec la plus grande fiabilité pendant exactement 21 ans, il était temps de le remplacer.
La décision a été facile : l’équipe Sodiaal a choisi un TX2-90, successeur du RX90. Outre leur excellente expérience avec le RX90 et l’entretien professionnel fourni par le service après-vente Stäubli, la simplicité d’installation a également été un facteur. Comme le nouveau robot a presque les mêmes dimensions que l’ancien, il a pu être intégré dans la cellule d’emballage sans aucune modification de la cellule.
Les experts de Stäubli ont apporté un soutien complet à l’exploitation Sodiaal d’Entremont pour ce projet, de la sélection et de l’installation du robot à la formation des utilisateurs du robot et du personnel de maintenance. L’intégrateur Aurore Industrie s’est chargé de l’intégration au niveau du contrôle.
Le nouveau robot a maintenant enregistré un nombre considérable d’heures de fonctionnement. Il est fiable et, comme son prédécesseur, répond parfaitement aux exigences spécifiques du client. Et il y a de fortes chances que le nouveau modèle ait également une durée de vie supérieure à la moyenne. En effet, Stäubli a introduit de nombreuses innovations dans la génération de robots TX2, en mettant l’accent sur la performance et la durabilité.
Le TX2-90 utilise la technologie d’entraînement JCS de Stäubli, dont la durabilité et la précision sont inégalées. Cela devrait rendre 100 000+ heures de fonctionnement plus facilement réalisables. Il faudra cependant un certain temps pour le prouver. Lorsque le robot atteindra l’âge de son prédécesseur, il fonctionnera encore en 2045.