Dans ce dernier épisode d’Hydrogen Journeys with Stäubli, nous explorons l’un des aspects les plus critiques de la mobilité à l’hydrogène : le ravitaillement des véhicules routiers. José Cardenas, responsable du marché des carburants alternatifs chez Stäubli, explique pourquoi l’hydrogène constitue une véritable révolution pour la réduction des émissions de CO₂ et permet une mobilité rapide et propre pour les bus, les camions et les voitures.
Découvrez les défis liés au déploiement d’infrastructures fiables, l’importance de la sécurité et d’équipements faciles à utiliser, ainsi que la manière dont les solutions innovantes de Stäubli — telles que les poignées de remplissage avancées et les capteurs intégrés — façonnent l’avenir de la mobilité hydrogène.
Si vous souhaitez comprendre ce qui rend le ravitaillement en hydrogène sûr, efficace et prêt à répondre aux exigences de la mobilité de demain, ne manquez pas cet épisode !
Le podcast est enregistré en anglais. La transcription ci‑dessous est disponible en français.
Bienvenue dans le quatrième épisode d’Hydrogen Journeys with Stäubli. Le podcast qui explore le marché de l’hydrogène et met en lumière un acteur clé dans ce domaine, Stäubli. Dans notre dernier épisode, nous avons abordé l’utilisation de l’hydrogène dans le secteur ferroviaire. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur la mobilité à l’hydrogène et plus particulièrement sur le processus de ravitaillement des véhicules routiers. Pour aborder ce sujet, j’ai le plaisir d’accueillir José Cardenas, responsable du marché des carburants alternatifs chez Stäubli.
Bonjour. Tout d’abord, pourriez-vous nous parler de l’utilisation de l’hydrogène dans le secteur de la mobilité et des enjeux qui y sont associés, notamment pour les véhicules routiers ?
Avec plaisir. L’hydrogène est souvent présenté comme une solution prometteuse pour réduire les émissions de CO2 et lutter contre le changement climatique. Les bus, les camions, les voitures particulières peuvent tous bénéficier de cette technologie, et les avantages sont nombreux. Entre autres , une autonomie accrue, des temps de recharge rapides et, bien sûr, zéro émission d’échappement. Malheureusement, les défis ne manquent pas pour les infrastructures de véhicules routiers. Il existe notamment un règlement européen sur les infrastructures pour carburants alternatifs appelé AFIR, qui inclut l’hydrogène, qui impose le déploiement de stations de ravitaillement.
En parallèle, nous devons également développer une gamme de véhicules adaptés.
Pourtant, le ravitaillement en hydrogène semble être un facteur clé de l’avenir de la mobilité. N’est-ce pas ?
Absolument, l’infrastructure doit assurer une disponibilité continue du carburant, permettre de remplir complètement les réservoirs des véhicules en quelques minutes tout en garantissant une expérience utilisateur simple et sécurisée.
Il est facile d’imaginer que cela nécessite des acteurs du marché de faire les bons choix en termes d’équipements. Dans ce contexte, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le rôle clé de cet équipement et sur la place de Stäubli dans le développement de la mobilité hydrogène ?
Oui, bien sûr, le ravitaillement des équipements est en effet crucial pour favoriser l’adoption de l’hydrogène dans le secteur de la mobilité. Chez Stäubli, nous sommes impliqués à chaque étape du processus. Pour vous donner un exemple concret. Nous avons développé une technologie qui consiste à intégrer un capteur de position dans le récepteur infrarouge installé sur ces appareils. De cette façon, la station de charge est informée lorsque l’arme est correctement connectée au véhicule.
La sécurité est un enjeu majeur pour Stäubli, c’est pourquoi tous ses équipements sont testés dans des conditions extrêmes. Et c’est bien sûr le cas de nos poignées de remplissage .
Nous avons l’opportunité de contribuer à l’élaboration de normes, standards liés à la mobilité hydrogène par l’intermédiaire de l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation. Nous sommes également très attentifs aux besoins des constructeurs, des opérateurs et des utilisateurs et proposons des solutions qui réduisent les coûts de maintenance, permettent une recharge complète des véhicules et offrent une meilleure ergonomie aux utilisateurs.
Merci Jose d’avoir partagé avec nous ton expérience de ravitaillement en carburant de véhicules à hydrogène. Il est clair pour tous que la collaboration entre tous les acteurs de la filière hydrogène est essentielle pour garantir la performance des installations et la sécurité des opérateurs comme des utilisateurs finaux. Et Stäubli, en tant qu’acteur engagé, contribue largement au développement de ce secteur avec des solutions innovantes, Des solutions fiables et efficaces.
Avec cet épisode, nous concluons la série de podcasts Hydrogen Journeys with Stäubli. Merci de nous suivre. Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions Stäubli, rendez-vous sur stäubli.com