SUCCESS STORY

Possible grâce à l'automatisation

Pour le surmoulage d'une carte électronique, Adatis le fabricant spécialisé dans la plasturgie a opté pour une automatisation avec des robots Stäubli. Ainsi, l'entreprise peut continuer à produire dans une économie comme la Suisse où les salaires sont élevés.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Rentabilité améliorée grâce à une automatisation complète ;
  • Disponibilité élevée malgré la complexité des processus de fabrication ;
  • Viabilité commerciale dans une économie à fort coût salarial ;
  • Assurance qualité robotisée intégrée.

PROBLÉMATIQUE

Production commercialement viable dans un contexte économique à fort coût salarial

Tandis que de nombreux fabricants transfèrent leur production dans des pays à faible coût salarial, le fournisseur automobile Adatis a opté pour une production entièrement automatisée en Suisse dans une économie à fort coût salarial. Ce qui semble être un projet ambitieux a en réalité pleinement justifié cette décision : le spécialiste des matières plastiques de Martigny dans le canton du Valais compte parmi ses clients des fabricants de renom tels que Bosch et Continental.

En tant que fournisseur de niveau 2 avec une main-d’œuvre comptant 40 personnes, l’entreprise avait besoin d’une stratégie convaincante et d’installations de production extrêmement compétitives si elle voulait réaliser son ambition de fournir les leaders technologiques du secteur automobile international. Adatis remplit tous ces critères. Le spécialiste suisse du moulage plastique a opté pour un marché de niche, se concentrant sur les pièces techniques de haute précision pour diverses applications dans le secteur automobile.

Adatis est souvent appelée à fournir des inserts moulés par injection. Les variantes classiques comprennent des capteurs, des composants électroniques, des commandes pour réguler l’énergie et la chaleur sur les moteurs électriques et autres. Le moulage par injection, la personnalisation, la découpe, le pliage, le soudage, le contrôle qualité et l’emballage de pièces finies dans des blisters constituent généralement les procédés de production types.

SOLUTION

Des robots pour une efficacité et une productivité maximales

Les processus de production robotisés complexes assurent une production efficace et les robots industriels fournis par Stäubli y jouent un rôle essentiel, comme en témoigne la ligne de production ingénieuse conçue et réalisée par les spécialistes d’Adatis SA en collaboration avec TCI Engineering, un intégrateur partenaire de Stäubli. Cette application implique une tâche typique pour Adatis, notamment le moulage d’un circuit imprimé qui, lorsqu’il est installé, régule la température des moteurs.

La caractéristique principale de la ligne de production est un robot Stäubli TX200 forte charge. La machine à six axes est équipée d’une pince multifonctions complexe, un développement exclusif de TCI Engineering, capable d’effectuer diverses tâches sans changer la pince. Ses tâches consistent à placer des inserts dans la presse à injecter, mais également à enlever les pièces moulées finies. Non seulement le robot obtient d’excellents résultats de vitesse, mais également de précision : la répétabilité du robot malgré sa grande taille est remarquable : ± 0,06 mm.

Grâce à son énorme rayon d’action d’environ 2,2 m, le TX200 peut effectuer des opérations supplémentaires. Ses tâches consistent à disposer et emballer les composants finis et longuement testés dans des blisters. Un autre robot Stäubli à six axes est également responsable de l’assurance qualité. Dans ce cas, il s’agit du TX60, bien plus compact. Tout comme son grand frère, le TX60 dispose également d’un design complètement encapsulé. Lui aussi impressionne par sa précision et son contrôle dynamique du mouvement. Le TX60 ultrafin est responsable du chargement de la station intégrée d’assurance qualité ainsi que de l’approche de sept positions de test pour différents tests de qualité. Le TX60 ne peut pas se permettre de négliger des irrégularités. Les attentes de l’utilisateur final sont très claires : aucune erreur n’est permise.

UTILISATION DU CLIENT

Des objectifs précis atteints grâce à l’automatisation

La production robotisée a permis à Adatis d’atteindre ses objectifs précis à tous les égards. La disponibilité de l’usine demeure supérieure à la barre des 95 % requise. La production de 5 000 unités par jour ainsi que les objectifs de qualité stricts ont été facilement atteints et le système complet fonctionne avec une intervention humaine minimale.

Comme c’est le cas pour d’autres applications dans le secteur de la plasturgie, opter pour les robots Stäubli a également porté ses fruits dans le cas présent. Grâce à leur technologie supérieure en matière d’entraînement, un développement exclusif breveté par Stäubli Robotics, les machines offrent vitesse et précision tout en offrant une disponibilité supérieure à la moyenne.

La productivité de cette ligne, grâce aux performances élevées des robots industriels Stäubli, a été un facteur décisif dans le niveau élevé de compétitivité atteint par cette société suisse d’injection plastique... Il s’agit là encore d’une autre illustration de la manière dont l’automatisation peut permettre de sécuriser les emplois dans une économie à fort coût salarial.