SUCCESS STORY PHOTOVOLTAÏQUE

Le parc solaire XXL en Autriche avec les produits Stäubli Original MC4

Pour la construction du grand projet photovoltaïque autrichien de Ratten, le groupe de construction expérimenté STRABAG mise sur les connecteurs PV originaux de Stäubli.

L'objectif de l'Autriche en matière de développement des énergies renouvelables est ambitieux. D'ici 2030, la production d'électricité autrichienne doit être équilibrée en termes d’énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'elle doit produire autant d'électricité verte qu'elle en consomme. La consommation d'électricité ne cesse d'augmenter au fil des ans, le parc solaire XXL de Ratten peut donc apporter sa contribution à la réalisation de cet objectif.

La centrale photovoltaïque construite par STRABAG pour le compte de Wien Energie est située en Styrie, dans le sud montagneux et boisé du pays - également appelé le cœur vert de l'Autriche. Le parc solaire s'étend sur 14 hectares à 1 200 m d'altitude, le long de la crête, ce qui correspond à environ 20 terrains de football. Le site présente une pente pouvant atteindre 85 % par endroit et est utilisé comme installation Agri-PV. Outre la production d'électricité, cette grande surface sert également de pâturage pour les moutons.

Cette installation au sol apporte une contribution importante à la transition énergétique de l'Autriche.

 

L'EPC expérimenté pour les grands projets

STRABAG, le groupe technologique leader en Europe dans le domaine des services de construction, veut devenir climatiquement neutre d'ici 2040 tout au long de la chaîne de création de valeur, sous le slogan "Work On Progress". L'entreprise a réalisé le parc photovoltaïque de Ratten entièrement de A à Z par un seul et même fournisseur.

Le chef de projet Ewald Müllner déclare à ce sujet :

"Nous sommes appelés à utiliser activement nos compétences dans le secteur de l'énergie. Avec Wien Energie et la réalisation du parc photovoltaïque de Ratten, nous faisons un pas important vers un approvisionnement énergétique durable. En tant que STRABAG, nous voulons contribuer à façonner l'avenir de manière durable. Cela implique la qualité dans l'exécution des travaux ainsi que dans les produits utilisés".

 

Synergie d'énergie verte

Le parc solaire de Ratten, qui compte parmi les plus grandes installations photovoltaïques d'Autriche, dispose d'une puissance de 15 MW et profite du raccordement au réseau du parc éolien de Steinriegel situé à proximité. Il en résulte une utilisation synergique de l'énergie éolienne et solaire.

Pour construire le parc solaire, STRABAG a installé environ 26 000 modules solaires. 42 onduleurs convertissent le courant continu de l'installation photovoltaïque. Plus de 50 000 connecteurs photovoltaïques originaux MC4-Evo 2 de Stäubli assurent la transmission sûre du courant continu, la sécurité étant un point important.

La qualité garantit un rendement à long terme

Les installations photovoltaïques doivent fournir un rendement sûr à long terme. C'est pourquoi STRABAG mise sur la qualité, afin que le parc solaire de Ratten produise de manière fiable la quantité d'électricité attendue. Il est important qu'il n'y ait pas de défaillance dans la transmission de l'énergie. La résistance de contact minimale de la technologie de contact unique MULTILAM des connecteurs PV Stäubli garantit une performance durable et un transfert d'énergie hautement efficace. Ainsi, le parc solaire XXL de Ratten, en Autriche, permet au pays d'économiser 6 200 t de CO2 par an.

APPLICATION

grande installation PV agricole autonome

  • Installation sécurisée
  • Connexion robuste et résistante aux intempéries avec degré de protection IP68
  • Transmission d'énergie durable et sans pertes
  • Le connecteur PV le plus fiable au monde

AVANTAGES CLIENT

  • Produit de qualité pour un fonctionnement PV durable et sans interruption
  • Transmission fiable de l'énergie et rendement sûr

Le parc solaire s'étend sur 14 hectares à 1 200 m d'altitude, le long de la crête. © Benjamin Wald