31.10.11

DEIMO S.p.A. 和STÄUBLI ITALIA S.p.A.公司合并

从2011年8月1日起生效

德盟联姻史陶比尔,以达到最大的相互协同作用。因此,作为法律实体的DEIMO S.p.A将于2011年8月1日起完全纳入史陶比尔集团旗下的STÄUBLI ITALIA S.p.A.公司。

所有内部事务和行政都将合并,由一个共同团队来进行处理。任何正式行政文件(信函,信用证的开立,付款,发票,报价,增值税号等)的抬头都必须开具为:

STÄUBLI ITALIA S.p.A. 
Via Rivera 55
I-20841 Carate Brianza (MB) 


新的银行信息将于再晚些时候告知。


有关的德盟产品系列将继续使用DEIMO品牌。德盟位于Brescia 的工厂将仍然作为研发中心和制造单位而继续存在。联系方式和电话号码均无改变。

史陶比尔集团将坚持不懈地致力于进一步增强德盟产品系列的创新能力,包括用于袜机和无缝,直行针织机的电子控制器,织机的电子控制,以及用于众多工业应用的DEIMOTION产品系列。

史陶比尔集团在全球纺织机械领域中积累了丰富的经验,为德盟的产品和服务提供了更多的专业技术和知识,通过开发最先进的的电子解决方案,从而使我们的客户和合作伙伴受益。

非常感谢您的关注,并期待在未来更进一步的合作。

 

http://www.staubli.com